Industrielle
Anwendungen
Industrielle Anwendungen
Nerians 3D-Tiefenwahrnehmung im Einsatz
Unsere 3D-Stereovision Technologie lässt sich aufgrund Ihrer Flexibilität und Robustheit in den verschiedensten Machine Vision Anwendungen integrieren. Auf dieser Seite haben wir ein paar Beispiele für Sie zusammengestellt, wie auch Anwendergeschichten:
User Stories
3D-Stereovision User Story: Müllwagen mit 5G als Motor für die Zukunft der intelligenten Städte
SceneScan Pro User Story: 3D-Stereovision Kameras für autonome Rennwägen
SceneScan User Story: Autonomer Motorsport mit dem SceneScan Pro von Nerian Vision beim Greenteam Stuttgart
Anwendungsbereiche für 3D-Stereovision
Robotik – Stereovision lokalisiert, identifiziert, verifiziert und prüft

Wenn moderne Roboter das Sehen lernen, kommt es neben ausreichender Genauigkeit ebenso auf die Geschwindigkeit an, um vorgegebene Taktzeiten einhalten zu können. Dies wird durch den Einsatz von Stereovision-Technologie gewährleistet, die in unserer modernen 3D-Sensoren Produktlinie „SceneScan“ implementiert ist. Damit eröffnen sich unzählige Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise die Palettierung von Produkten, durch Identifikation ihrer Geometrie und der damit verbundenen schnellen Lokalisierung.
Landwirtschaft und Konstruktion – Stereovision als Agrar- und Bauhilfe

Auch in der Landwirtschaft und im Bauwesen setzt sich die Automatisierungstechnik weiter durch. Kartierung der Anbauflächen, Wachstumsüberwachung der Ernte, Überprüfung des Zuchtbestandes, führerlose Krähne und Bohrroboter mit Fernüberwachung oder andere autonome Agrar- und Bauhelfer: mit den passenden Sensoren werden wertvolle Ressourcen optimiert. Nerians Stereovisionsystem hilft Ihnen dabei.
Ganz unkonventionell – Stereovision und Augmented Reality
Augmented Reality geht Hand in Hand mit dem technischen Fortschritt und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wenn auch Sie offen für eher unkonventionelle Anwendungsbereiche sind, dann sind wir es auch.
In diesem Video wurde unser Stereovisionsystem von unserem Partner LightAct für ein interaktives Spiel eingesetzt. Hier geht es zum Making Of Artikel.
Autonomes Fahren – Stereovision führt sicher durch das Verkehrschaos

Mehrere bekannte Fahrzeughersteller testen zurzeit die Performance unserer 3D-Systeme im Hinblick auf einen täglichen routinemäßigen Einsatz. Im Vergleich zu Lösungen welche auf „normalen“ CPUs oder Grafikprozessoren (GPUs) basieren, bietet SceneScan den Vorteil äußerst geringen Stromverbrauchs, kleinen Footprints sowie eines großen Messbereiches.
Die Kombination von Stereovision mit weiteren Sensoren (Laser, Radar, etc.) ist vielversprechend, Prototypen werden in Kürze erwartet.
Lagerhaltung – Stereovision hält Ordnung

Denkt man an die Produktvielfalt, welche große (Internet-) Händler bereithalten müssen, so erstaunt es doch immer wieder wie sich diese Firmen organisieren. Wie haben sie Zugriff auf einzelne Produkte? Mit anderen Worten wo sind diese gelagert, wie kann die Zugriffszeit optimiert werden? Auch hier können die Lösungen von Nerian den Unterschied ausmachen!
Unsere Ozeane – Monitoring von Meeresbewohnern und Lebensräumen

Unsere Ozeane sind vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt: Überfischung, Erderwärmung, vermehrte Nutzung wertvoller Ressourcen in der Tiefe (Öl, Manganknollen, Edelmetalle, etc.) – kurz, eine Überwachung dieses fragilen Ökosystems wird immer dringlicher. Autonome Mini-Uboote (AUVs), ausgestattet mit geeigneten Sensoren leisten hier wertvolle Hilfe. Stereovisionkameras können beispielsweise Plattformen auf Ölaustritt kontrollieren, die Größe von Fischschwärmen bestimmen, den Umfang von sogenannten Plastikinseln ermitteln. Auch bei diesen Anwendungen kommt es meist auf Geschwindigkeit an – d.h. Echtzeitfähigkeit ist ein Muss!
Dimensionsbestimmung großer Objekte – Stereovision zeigt Größe

Passt das Kleine in das Große? Oder doch nicht? Solche Fragen stellen sich im täglichen Leben häufig, wenn es um Dimensionen, beispielsweise von Fahrzeugen geht – man denke nur an Portale jeglicher Art, z.B. Tunneleinfahrten. Meist wird Höhe und Breite traditionell mit mechanischen Tastern bestimmt; genauer, schneller und zuverlässiger sind jedoch optische Verfahren wie Stereovision – gerade wenn sie wie SceneScan FPGA-basiert sind. Es gibt unzählige solcher Anwendungen, finden Sie die Ihre heraus!
Navigation innerhalb geschlossener Räume – Stereovision inside

Outdoor-Navigationslösungen sind seit nunmehr einem Jahrzehnt fester Bestandteil unseren täglichen Lebens, sei es im motorisierten Verkehr, in der Freizeit (Wandern, Biken,…) – und natürlich noch viel länger in der zivilen bzw. militärischen Luftfahrt.
Hingegen ist das Navigieren in geschlossenen Räumen nach wie vor problematisch, durchdringen doch die satellitengestützten GPS-Signale in aller Regel keine (Beton-) Mauern. Hier hilft Stereovision weiter. Die Positionsbestimmung innerhalb – auch relativ großer – geschlossener Räume ist mit dieser Technologie möglich und kann mit den externen GPS-Daten verknüpft werden. Ein weltbekannter Mischkonzern evaluiert derzeit unsere 3D-Technologie.
Anwendungsfall: Lokalisierung und Wahrnehmung, drinnen und draußen
Kicken Sie hier für mehr Informationen zu unserem Partnerprojekt EzyPilot von Sigra Technologies
Industrielle Sicherheit – Stereovision als Unfallschutz

Die Sicherheit der Arbeitskräfte in der Produktion hat oberste Priorität. Selbst wenn bereits viele Maschinen – etwa Roboter – im wahrsten Sinne des Wortes sensibel auf Personen reagieren, so gibt es in diesem Bereich doch noch viel Nachholbedarf. Zwar existieren oftmals zweidimensionale Sensorvorhänge, der Trend geht aber eindeutig zu 3D-Lösungen, welche die Position des Arbeiters im Raum und nicht nur flächig bestimmen können. Das gewährleistet deutlich höhere Sicherheit und damit geringere Verletzungsgefahr, was – natürlich – neben den Arbeitnehmern auch den Unternehmen nützt.
Medizintechnik – Stereovision als Helfer für Beeinträchtigte und Ärzte

Blindheit ist ein schweres Schicksal, umso wichtiger ist es den Betroffenen das Leben zu erleichtern. Vor allem die Orientierung in der Öffentlichkeit gilt es zu verbessern, denn die übliche Methode des Tastens mit dem Stock ist ungenau und damit gefährlich. Hier kann Stereovision helfen; natürlich ist die äußerst schnelle Bildauswertung, wie sie Nerian bietet, dabei absolut notwendig. Eine bekannte Medizinfirma arbeitet derzeit an einer Lösung.
Die hochgenaue Lagerung des Patienten spielt bei vielen medizinischen Eingriffen eine große Rolle, gilt es doch – beispielsweise bei Bestrahlungen – gesundes Gewebe so weit wie möglich zu schonen. Aber auch chirurgische Eingriffe erfordern häufig eine genaue Positionskontrolle des Patienten. Eine international renommierte Medizintechnikfirma nutzt Nerians Stereovision-Technologie für diese Anwendungen.