Eine Forschungskooperation der Swinburn University of Technology (Australien) und dem Brimbank City Council benutzt in einem neuen 5G-Projekt unsere hochauflösendes 3D-Stereovisionsystem in Verbindung mit GPS-Sensoren. Das 3D-Stereovisionsystem wird an den örtlichen Müllwagen angebracht, um wartungsbedürftige Straßen- und Straßenrandanlagen schnell zu erkennen.
Ziel des Projektes ist es zu zeigen, wie 5G und das „Internet of Things“ (IoT) intelligente Städte in Australien unterstützen können. Die Australische Regierung fördert das Vorhaben mit 1,18 Millionen AU$.

Ein verknüpftes Netzwerk von Müllwagen könnte die Zukunft bei der Reparatur lokaler Straßen sein, dank einer Forschungskooperation zwischen der Swinburne University of Technology und dem Brimbank City Council, die das 5G-Netzwerk und das „Internet of Things“ (IoT) nutzt.
Im Rahmen des Projekts werden hochauflösende 3D-Stereokameras und GPS-Sensoren an den Müllwagen von Brimbank angebracht. Die umfangreichen Daten, die von diesen vernetzten Geräten erfasst werden, werden in Echtzeit an ein cloudbasiertes System gesendet, das eine einfach zu bedienende Karte von wartungsbedürftigen Objekten wie Straßenschildern, Bushaltestellen oder beschädigten Straßen erstellen kann.
Dadurch wird die Zeit, die für die Identifizierung, Dokumentation und Behebung von Problemen benötigt wird, drastisch verkürzt, wodurch kostspielige manuelle Berichte und Prüfungen überflüssig werden und bis zu 50 Prozent der Kosten für die Prüfung von Anlagen eingespart werden können.
Das Projekt wird von der australischen 5G-Innovationsinitiative der Bundesregierung mit 1,18 Millionen Dollar unterstützt und soll in Zusammenarbeit mit Optus zeigen, wie 5G die Anforderungen intelligenter Städte in Australien zuverlässig erfüllen kann.
Das Internet der Dinge zum Leben erwecken
Der Direktor von Swinburne’s Factory of the Future and Digital Innovation Lab, Associate Professor Prem Prakash Jayaraman, sagt, dass das Projekt einzigartige Herausforderungen mit sich bringt, die durch 5G und IoT-Technologie gelöst werden können.
„Swinburne bringt Forscher, Behörden und Industrie zusammen, um gemeinsam sichere, widerstandsfähige Lösungen für intelligente und nachhaltige Städte zu entwickeln. Gemeinsam verbessern wir den Zugang zu Dienstleistungen, Orten und wirtschaftlichen Möglichkeiten und verbessern die Lebensqualität“, sagte Associate Professor Jayaraman.
„Wir freuen uns, mit dem zukunftsorientierten Brimbank Council zusammenzuarbeiten und die führenden Fähigkeiten und das weltweit anerkannte Fachwissen von Swinburne im Bereich Internet der Dinge und digitale Innovation zu nutzen, um eine Lösung zu demonstrieren, die in Städten in ganz Australien und auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann.“

Die Bürgermeisterin von Brimbank, Jasmine Nguyen, begrüßte die Partnerschaft sehr. Die Einwohner haben uns in einer Umfrage mitgeteilt, dass die Verbesserung des Aussehens von Brimbanks Straßen, Straßenschildern, Bushaltestellen und Straßenrändern eine hohe Priorität hat“, sagte Cr Nguyen.
„Dieses innovative, auf 5G basierende Projekt bietet uns eine schnellere und effizientere Methode, um festzustellen, welche Anlagen gewartet werden müssen, und um die Informationen an die Arbeitsteams weiterzuleiten. Einfach ausgedrückt, wird dieses Projekt dem Stadtrat helfen, schneller auf Anlagen zu reagieren, die gewartet werden müssen. Die Stadtverwaltung freut sich über die Zusammenarbeit mit der Swinburne University und Optus bei diesem bahnbrechenden Projekt. Das Projekt wird auch für andere Kommunen, die 5G-basierte Lösungen für die Zustandsüberwachung von Straßen und Straßenrändern in Betracht ziehen, wegweisend sein.“
Hochmoderne Technologie für Datenübermittlung in Echtzeit
Die an den Müllwagen angebrachten Stereovision- und Tiefenkameras werden 3D-Daten mit einer Geschwindigkeit von 900 Megabit pro Sekunde sammeln. Zum Vergleich: Die durchschnittliche mobile Downloadgeschwindigkeit in Australien lag im Jahr 2020 bei 43 Megabit pro Sekunde.
Um die Sache noch komplizierter zu machen, fahren die Müllwagen jede Woche alle Straßen im Stadtgebiet ab und müssen die Daten in Echtzeit übertragen, während sie sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen.
Dies macht die Umgebung perfekt, um die Fähigkeiten des superschnellen 5G-Netzes zu testen und gleichzeitig den Wartungsteams zu helfen, effektiver zu arbeiten.
Im Rahmen des Projekts werden die Wartungsteams in der Lage sein, Informationen direkt auf ihre Mobiltelefone zu erhalten und Nachweise über durchgeführte Wartungsarbeiten vor Ort hochzuladen.
Angesichts von mehr als 900 Kilometern Straße, die gewartet werden, und geschätzten 15 bis 20 Millionen Dollar, die allein in Brimbank jedes Jahr für die Instandhaltung und Verbesserung von Straßen und Straßenrändern ausgegeben werden, hofft man, dass das Projekt nicht nur das Leben und die Sicherheit der Anwohner verbessert, sondern auch den Kommunen in Australien hilft, Millionen zu sparen.