Am 26. April beginnt in Stuttgart zum 30. mal die Fachmesse Control – die Weltleitmesse für Qualitätssicherung. In diesem Jahr wird Nerian Vision Technologies als einer von 900 Ausstellern aus 32 Ländern bei Control vertreten sein. Unsere auf Stereovision basierte Sensorsysteme zur Tiefenerkennung eignen sich hervorragend für die automatisierte Qualitätskontrolle bei Produktionsprozessen. Auch andere Aufgaben der Qualitätssicherung können von der durch Stereovision gewonnenen Tiefeninformation profitieren.
Auf unserem Stand mit der Nummer 3604 in Halle 3 können Sie unsere Technologie live erleben. Überzeugen Sie sich selbst davon, was mit Stereovision in Kombination mit effizienter hardwarebasierter Bildverarbeitung möglich ist. Falls es Ihnen nicht gelingt die Control zu besuchen, so haben Sie bereits ab 21. Juni wieder die Möglichkeit unsere Technologie zu erleben. Dann beginnt in München die 7. Internationale Fachmesse für Automation und Mechatronik – AUTOMATICA. Auch hier wird Nerian Vision Technologies wieder mit einem Stand vertreten sein.