Selbst die genaue Tiefendaten wie sie SceneScan Pro liefert, reichen in manchen Fällen nicht zur hundertprozentigen Erkennung komplexer Objekte aus. Was liegt da näher als zusätzliche Farbinformationen heran zu ziehen? Mit anderen Worten, statt den üblichen S/W-Kameras Farbkameras einzusetzen?
Zum Jahresende hat Nerian nun dieses Feature auf vielfachen Wunsch seiner Kunden und Interessenten realisiert. Die maximale Bildrate beträgt 50 fps bei 640×480 Auflösung, sowie 30 fps bei 800 x 592 Pixeln. Sie ist zwar etwas geringer als mit Monochrombildern, wird aber – bei entsprechenden Objekten – durch die zusätzliche Farbinformation mehr als aufgewogen.
Unterstützt werden Farbkameras von renommierten Herstellern, eine eigene Farb-Karmin2-Version wird Anfang nächsten Jahres folgen. Selbstverständlich werden unser ROS-Modul sowie unser GenTL Treiber unterstützt!
Der Einsatz von Farbe ist dann sinnvoll, wenn zusätzlich zu den Tiefendaten weitere Informationen benötigt werden, um ein Objekt sicher zu erkennen. Beispiele sind etwa die Verkehrszeichen-Erkennung, Sortierung von Obst und Gemüse, Bin-Picking, etc.
SceneScan Pro mit diesem neuen Feature kann sofort bestellt werden. Wir wünschen unseren Kunden, Partnern und Lieferanten erholsame und besinnliche Feiertage!